您好、
您能否介绍一下下面 1G PCS 主模式中的传统扰频器模式?
A.旧扰频器模式与正常扰频器模式之间的差异
b.旧扰频器模式扰频方法详细信息
C.选择传统扰频器模式的触发器
D.错误检测到旧扰频器模式的条件
E.如何防止检测传统扰频器模式(仅限如何在正常扰频模式下工作)
f.如果知道、在传统扰频器模式下运行的竞争器件型号
g.传统扰频器模式 TI 是否知识产权?
此致、
KATO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
您能否介绍一下下面 1G PCS 主模式中的传统扰频器模式?
A.旧扰频器模式与正常扰频器模式之间的差异
b.旧扰频器模式扰频方法详细信息
C.选择传统扰频器模式的触发器
D.错误检测到旧扰频器模式的条件
E.如何防止检测传统扰频器模式(仅限如何在正常扰频模式下工作)
f.如果知道、在传统扰频器模式下运行的竞争器件型号
g.传统扰频器模式 TI 是否知识产权?
此致、
KATO
尊敬的 Kato-San:
我已经 在设计中讨论过这个问题、但我们还不能确定根本原因。
我们最初的理论是、PHY 偶尔会与不良的信噪比 (SNR) 链接、从而可能导致切换到传统模式。 但是、在读取寄存器 0x200-0x2FF 后、我们没有看到不良 SNR 的指示符。
现在、我们需要考虑 RTL8211F 将 PHY 置于传统模式的其他原因。 由于 RTL8211F 是较新的器件、我们以前没有看到过这种情况。 此外、RTL8211F 是一款竞争器件、我们对内部几乎一无所知、而它是 仅 PHY 我们已经看到、在较旧 Broadcom PHY 的预期用例之外、也会在 DP83867 上触发传统模式。 出于这些原因、 我想告诉大家、这将需要大量时间进行调查。 我一定要记录这种行为、以便 我们的团队了解这种行为的进展。
我强烈建议客户继续采用久经考验的解决方法。 我们不会预见到禁用传统模式会产生任何问题、因此已证明可以完全解决该问题。 我将编写一份包含以下各项的文档、以帮助说服客户继续。 请告诉我是否需要在你的最后
-错误描述
-系统影响
-解决方法
此外、这里还有用于重现行为的 STB。 如果需要、我可以将其返回给您。
此致、
Shane