This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041-Q1 是否支持在不插入外部器件的情况下进入省电模式?

Guru**** 2930620 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536453/tusb8041-q1-does-tusb8041-q1-support-entering-power-saving-mode-without-external-device-insertion

器件型号:TUSB8041-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们想确认  TUSB8041-Q1 是否支持在不插入外部器件的情况下进入省电模式、您能帮助确认吗? 当插入了外部设备但没有数据通信时、它是否也支持进入 节能模式?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 工程师:

    请 确认此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

      在未连接外部器件的情况下、集线器下游端口应处于 U3 模式、集线器上游可以根据主机活动进入 U1/U2/U3。

      在连接外部器件的情况下、在没有数据通信时、如果器件支持 U3、则端口会先进入 U1/U2(快速睡眠)、然后进入 U3(深度暂停)(如果 IDLE 持续存在)。

    此致

    Brian