This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TICF 和 AMP;tocf 时序

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535103/tca9535-ticf-tocf-timing

器件型号:TCA9535

工具/软件:

尊敬的团队:

数据表需要以下 TICF 和 tocf。 根据 VCC = 3.3V、最小 TICF 和 tocf ~12ns。  

 而客户电路板中的实际测试是 3ns。 是否存在风险? 如果是、如何消除此风险?

非常感谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 值是从 μ V 规范复制而来的。

    I²C Ω 器件本身对上升/下降时间实际上没有下限、但当边沿过短时、这可能会在长布线中引起振铃并产生错误的时钟脉冲。

    要减慢下降沿的速度、请将引脚配置为较低的驱动强度 (I²C Ω 不需要超过 3mA)、或添加一个小型串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    我同意这里的克莱门斯。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    非常感谢您的答复。 对于电阻值、您有什么建议吗? 我知道最好将电流保持在低于 3mA 的水平、对吧?  

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻器的大小必须确保总电流不超过 3mA。

    串联电阻不应影响电压(大)、因此串联电阻必须更小。 可以尝试 22Ω 或 33Ω 等产品 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    选择合适的上拉电阻值时、可参阅一份很好的应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1720204726016&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如前所述、串联电阻不应影响电压。 它们上会有一些压降、但应该很小、以免对 VOL 产生太大影响。  

    此致、

    Tyler