This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2701:布局示例。 布线宽度。

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537514/tvs2701-layout-example-trace-width

器件型号:TVS2701

工具/软件:

您好的团队、

在数据表的“12.2 布局示例“中、
电源布线的宽度似乎与 TVS2701 IN 端子的焊盘具有相同的长度 (0.6mm)。

如果布线宽度为 0.6mm、则布线的电流容量为 0.6A。

我希望传递 2.5A 或更大的电流、因此我希望扩大迹线宽度。

如果像所附图中那样加宽迹线宽度、加宽的部分是否会成为电流的绕路、从而降低 ESD 保护性能?

在性能方面、我可以扩大多少 mm 的迹线宽度而不会出现任何问题?

此致、
Yasuhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhara:

    如果您加宽迹线宽度来传递更高的电流、则应该没有问题。  只要中心焊盘保持悬空、您就可以根据需要使布线尽可能宽。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

    如果布线宽度不足以支持电流、
    是否可以增加放置 TVS2701 的层以外的层上的电流路径?

    可以在 TVS2701 附近放置一个过孔、
    从而在元件侧和焊接侧有一个电流路径、
    如随附的图像中所示?

    此致、
    Yasuhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhara:

    如果电路板的背面有电流路径可以绕过 TVS2701、则可能会影响钳位性能。 如果您必须将二极管放置在电流路径的另一侧、建议采用此配置:

    有关 ESD 布线的更多指南可在本指南中找到: https://www.ti.com/lit/an/slva680a/slva680a.pdf?ts ESD=1752080293727&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致、

    Chris