This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104 USB3.2 x2

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538128/tusb1104-tusb1104-usb3-2-x2

器件型号:TUSB1104

工具/软件:

将 USB3.2 x2 与 TUSB1104 配合使用时、它是否会自动切换?
或者是否需要进行设置?

使用 USB3.2 x2 运行时、FLIP_SEL 设置是否禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是 TUSB1104 中的 USBx2 模式工作方式: