This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:具体的合规性问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536735/dp83867cr-specific-compliance-issue

器件型号:DP83867CR

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

使用中心螺纹磁性元件时、零部件出现了哪些具体合规性故障?

是 EMC? 之类的设置。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公务员制度委员会

    您能否就此问题提供更多背景信息? 客户是否看到 DP83867CR 出现了特定的 EMC 故障? 如果是这种情况、您能否分享合规性报告?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    祝大家愉快、对混乱深表歉意。

    我计划使用具有集成磁性元件的 RJ45。

    e2e.ti.com/.../LPJK6064AONL-_2800_1_2900_.pdf

    基于链路:

    DP83867CR:具有集成磁性元件的以太网连接器

    中心抽头磁性元件短接在一起会产生合规问题。

    哪些具体合规性? 或认证机构?

    另一方面、 DP83867 EVM 使用短接在一起的磁性元件中心抽头、这与上述文章相矛盾。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公务员制度委员会

    短接的中心抽头会增加 MDI 线路上的共模噪声、增加 TX 和 RX 之间的串扰、还会影响 TX 上的偏置电压点。 这可能会影响 直接接触放电 ESD、EFT 和浪涌性能。

    从下图中可以看到、EVM 上变压器的短抽头没有短接在一起。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    是否可以将此 RJ45 与集成磁性元件一起使用?

    e2e.ti.com/.../2318.LPJK6064AONL-_2800_1_2900_.pdf

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公务员制度委员会

    您可以使用这个集成式变压器。 但我们通常会看到分立磁体的 EMC 性能优于集成磁体。

    谢谢

    David