This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:TPD4E001DRLR

Guru**** 2967650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534674/tpd4e001-tpd4e001drlr

器件型号:TPD4E001

工具/软件:

Aşağıdaki ürünü T05676380 sipariş numarasıyla satın aldık。 Ancak müşterimiz ürünlerin ó n pinlerinin oksitlenmiş olduğunu ó n ve tutmadığını ó n, lehimin kararmış ó n belirtti.

 

Lehimlenemeyen parçaların görselleri ektedir.

 

TPD4E001DRLR 40000 ADET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaye:  

    您是从分销商还是从 TI 订购器件? 如果引脚发生氧化、则 很可能是器件的存储方式出现问题。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们直接从 TI store 购买了产品。 我们的客户也从经销商处购买了相同的产品、他从那里购买的产品也存在氧化问题。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaye:

    请联系我们的客户产品故障分析团队、他们可以根据需要处理、更换或退款。

    您是否有这些器件的发货标签? 它上应该有批号、以便我们可以追溯到工厂、发现缺陷。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、  

    如何联系客户产品故障分析团队? 

    此器件的跟踪单号为 Fedex 287803170556。
    产品已从深圳发货给我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaye:

    有关故障分析的更多信息、请参阅此处: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 

    您是否仍有实际发货标签? 跟踪单号不会告诉我们这些器件的批号。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们没有实际发货标签。 我会问我们的仓库。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaye:

    没问题、在这种情况下、请继续执行退货流程。 该团队将密切关注此部件的类似氧化问题。

    此致、

    Chris