This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:仅 QFN 封装中没有 CROSS 引脚

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537488/tusb2e221-cross-pin-is-not-there-only-in-qfn-package

器件型号:TUSB2E221

工具/软件:

您好团队:

 TUSB2E221 的 DSBGA 封装具有 交叉引脚、但 QFN 没有。 有理由吗? QFN 有两个 GND 引脚、我认为它 也能够为 QFN 分配交叉号。  

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koyo。

    此引脚用于 2:2 交叉开关多路复用器、仅适用于 TUSB2E221 的 DSBGA 封装。 QFN 封装中不存在此多路复用器:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是为什么该特性仅存在于 DSBGA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    这是因为 DSBGA 封装具有支持此功能的引脚数、而 QFN 封装不具有。

    谢谢、

    Ryan