请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2001 工具/软件:
您好、E2E、
我对桥接器后面的 PCI 信号有疑问。 我们有 2 个标准 PCI 插槽、并在 pcibus 上看到一个大的散射(–1,6V)。 您的 XIO2001 数据表“绝对最大额定值 Vil =–5V “。
我现在的问题是、
您的意见如何?
此致
Andreas Huber
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.