This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:X2001 - PCI 信号 — Overshot - Undershot

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536422/xio2001-x2001---pci-signals---overshot---undershot

部件号:XIO2001

工具/软件:

您好、E2E、

我对桥接器后面的 PCI 信号有疑问。 我们有 2 个标准 PCI 插槽、并在 pcibus 上看到一个大的散射(–1,6V)。 您的 XIO2001 数据表“绝对最大额定值 Vil =–5V “。

我现在的问题是、

您的意见如何?

此致

Andreas Huber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    由于 –1.6V 超过绝对最大额定值 ViL、因此 即使 可能性很低、也可能会损坏器件。

    但下冲会导致信号失真、并可能导致错误数据传输甚至系统故障。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为这种过冲和下冲也是 我们的测量设置造成的。  我在 PCISpec 中找不到任何东西。 您是否有此类应用手册或类似应用手册? 或者、您能给我一个提示、我应该如何测量 PCI 信号吗?

    BR

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

      为避免测量问题、探头与地面之间需要短接地。

      最有可能的是,它可能是由 PCB 设计引起的。 我认为我们没有有关该主题的应用手册。

    好极了

    Brian