This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:USB3.0 转接驱动器问题列表

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537173/tusb522p-usb3-0-redriver-question-list

器件型号:TUSB522P

工具/软件:

您好、Brian、

正如您在电子邮件中提到的、我在此处发布 E2E。

以下是来自客户的问题列表:

  • 长 USB3.0 信号传输的 EQ/ DE 效果(近端和远端中的应用曲线(眼图))
  • 如何根据应用使用情况获得正确的 EQ/DE 配置
  • 如果 EQ/DE/OS 参数不匹配、则可能存在什么风险
  • ‘s中可以“完成“的操作
  • 放置转接驱动器的最佳位置是什么

期待您的答复。

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    长 USB3.0 信号传输的 EQ/ DE 效果(近端和远端的应用曲线(眼图))

    我们在数据表中获取的图表是接近末端的波形。  

    如何根据应用程序使用情况获得正确的 EQ/DE 配置

    为此、我们必须了解/估算与系统相关的损耗。 我们必须了解两种损耗曲线。 前置通道(从 SoC 到转接驱动器)和后置通道(从转接驱动器到 USB 连接器)。 转接驱动器的主要功能是均衡(数字带通滤波器)、这将增强信号的更高频率分量、以便与布线/电缆相关的损耗相匹配。 TUSB522p 具有 3 个选项 3dB、6dB 和 9dB。 在使用适当的均衡后、我们可能需要改进眼图。 这就是操作系统和 DE 设置的用武之地。 OS 设置会增加转接驱动器的输出摆幅 (Vpp)、从而延长通道运行时间。  

    DE 的工作方式如下。

    DE 允许提升转换位(此处信号的最高频率分量)、因此可补偿较高频率下的较高损耗。  

    如果 EQ/DE/OS 参数不匹配、可能会有什么风险

    这可能会导致信号均衡不足或过度均衡。 这可能会导致眼图或抖动测试失败。

    系统中‘swing’可以做什么

    摆幅是 USB 信号的 Vpp。 具有较高的摆幅意味着由于摆幅电压较大、信号对插入损耗的容差将更高。

    放置转接驱动器的最佳位置是什么

    最好按如下方式放置转接驱动器:

    e2e.ti.com/.../Redriver-Placement-Training.pptx

    如果您有任何疑问、请告诉我!