请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1057A-Q1 工具/软件:
你好。
我已经检查、TCAN1057 IC 在 VCC 低于 3.5V 时进入保护模式。

但是、您能告诉我 TCAN1057 IC 在以下条件下的最大 ICC 吗?
- IC:TCAN1057AVDRBRQ1
- S(引脚编号 8):接地
- VCC(引脚编号 3):3.3V
- VIO(引脚编号 5):3.3V

此致、
Jo 工作组
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好。
我已经检查、TCAN1057 IC 在 VCC 低于 3.5V 时进入保护模式。

但是、您能告诉我 TCAN1057 IC 在以下条件下的最大 ICC 吗?

此致、
Jo 工作组