This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:询问 VCC = VIO = 3.3V 时的最大电流消耗

Guru**** 2588715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537358/tcan1057a-q1-inquiry-about-the-maximum-current-consumption-when-vcc-vio-3-3v

器件型号:TCAN1057A-Q1

工具/软件:

你好。

我已经检查、TCAN1057 IC 在 VCC 低于 3.5V 时进入保护模式。

但是、您能告诉我 TCAN1057 IC 在以下条件下的最大 ICC 吗?

  • IC:TCAN1057AVDRBRQ1
  • S(引脚编号 8):接地
  • VCC(引脚编号 3):3.3V
  • VIO(引脚编号 5):3.3V

此致、

Jo 工作组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WG:

    得益于该器件未通电、泄漏电流几乎为零(uA 级泄漏可忽略不计)。  

    此致、

    Michael。