This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:I2C 总线设计查询

Guru**** 2865890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538765/tusb320lai-i2c-bus-design-inquiry

器件型号:TUSB320LAI

工具/软件:

您好的团队、

在以下 TUSB320LAI 数据表的注释中、如果 I2C 上拉至 3.3V、则 VDD 需要为 3.0V 及更高。

客户现在的 I2C 上拉电压为 1.8V、 由于 TUSB320LAI VDD 电源电压范围为 2.7V ~5V、因此他们可以在 VDD 电源关闭时保持 I2C 1.8V 上拉工作吗?

1.8V I2C 上拉电压是否有对器件反向供电的风险?

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    是的、如果 I2C 上拉电阻为 1.8V、那应该可以正常工作。  

    谢谢、

    Ryan