工具/软件:
我们开发了 一个转换器板(接收侧)用于连接到 TI 板(源端)。 首先为 TI 板上电时、数据先从供电方成功传输到受电方、然后再传输转换器板。 相反、如果转换器板在 TI 板之前通电、则数据传输失败。
有没有 的限制 DS90UB984-Q1MEVM 电路板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们开发了 一个转换器板(接收侧)用于连接到 TI 板(源端)。 首先为 TI 板上电时、数据先从供电方成功传输到受电方、然后再传输转换器板。 相反、如果转换器板在 TI 板之前通电、则数据传输失败。
有没有 的限制 DS90UB984-Q1MEVM 电路板。
您好、
由于 984 是 NDA 器件、因此请联系您当地的 FAE、在内部 E2E 论坛上发帖。 在此期间、需要采取以下一些步骤:
您能提供完整的系统方框图吗? 我想它是这样的、但我想仔细检查一下。

当您说“数据传输失败“时、您的意思是当您生成 984 PATGEN 时、视频不成功? 或者没有与器件进行 I2C 通信?
您能否指定所使用的转换器类型?
您是否还能逐步提供开机和初始化的内容?
数据表的 8.3 电源建议中提到了 984 的上电序列、但是在我了解系统的范围且此主题移到内部论坛后、我们可以更详细地进行讨论。 谢谢!
同样、请联系您当地的 FAE、将其发布到内部论坛上、因为这目前是一个公共论坛。
BR、
以斯帖
方框图:

“数据传输失败“表示 DP 端口上没有数据检测。
该转换器使用中国芯片 LT7911 将 DP 转换为 LVDS。
开机和初始化:
好的情况:
:情况下不正常
pleas 具有数据表 8.3 电源相关建议中所述的 984 的上电序列。
您好:
"数据“数据传输失败“表示 DP 端口上没有数据检测。
哪一侧指示在 DP 端口上未检测到数据? 984 DES 还是 LT7911 转换器?
打开并初始化:
根据此处所示的内容、这似乎是导致问题的不正确时序。 正如以斯帖在上面强调的那样、 请联系您当地的 FAE、以便我们可以在内部论坛上继续进行这些讨论。
[引述 userid=“616033" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535795/ds90ub984-q1mevm-limitations-for-ds90ub984-q1mevm-board/5909235 #5909235“]Pleas 分享数据表 8.3 电源相关建议中提到的 984 的上电序列。我不能在公共论坛上分享这一点。 请与当地的 FAE 或销售代表合作、将此次讨论转移到内部论坛、并/或安排授予您访问完整数据表的权限。
此致、
尼古拉