This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB984-Q1MEVM:DS90UB984-Q1MEVM 电路板的限制。

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB984-Q1MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535795/ds90ub984-q1mevm-limitations-for-ds90ub984-q1mevm-board

器件型号:DS90UB984-Q1MEVM

工具/软件:

我们开发了 一个转换器板(接收侧)用于连接到 TI 板(源端)。  首先为 TI 板上电时、数据先从供电方成功传输到受电方、然后再传输转换器板。 相反、如果转换器板在 TI 板之前通电、则数据传输失败。

有没有 的限制   DS90UB984-Q1MEVM 电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于 984 是 NDA 器件、因此请联系您当地的 FAE、在内部 E2E 论坛上发帖。 在此期间、需要采取以下一些步骤:  

    您能提供完整的系统方框图吗? 我想它是这样的、但我想仔细检查一下。  

    当您说“数据传输失败“时、您的意思是当您生成 984 PATGEN 时、视频不成功? 或者没有与器件进行 I2C 通信?  

    您能否指定所使用的转换器类型?  

    您是否还能逐步提供开机和初始化的内容?  

    数据表的 8.3 电源建议中提到了 984 的上电序列、但是在我了解系统的范围且此主题移到内部论坛后、我们可以更详细地进行讨论。 谢谢!

    同样、请联系您当地的 FAE、将其发布到内部论坛上、因为这目前是一个公共论坛。

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方框图:

    “数据传输失败“表示 DP 端口上没有数据检测。

    该转换器使用中国芯片 LT7911 将 DP 转换为 LVDS。

    开机和初始化:

    好的情况:

    1. 为 984 EVM 供电
    2. 接通 Magna PCB 电源以输出数据
    3. 打开转换器和显示器的电源

     

    :情况下不正常

    1. 打开转换器和显示器的电源
    2. 打开 EVM 的电源
    3. 接通 Magna PCB 电源以输出数据

     

    pleas 具有数据表 8.3 电源相关建议中所述的 984 的上电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    "数据“数据传输失败“表示 DP 端口上没有数据检测。

    哪一侧指示在 DP 端口上未检测到数据? 984 DES 还是 LT7911 转换器?

    打开并初始化:

    根据此处所示的内容、这似乎是导致问题的不正确时序。 正如以斯帖在上面强调的那样、  请联系您当地的 FAE、以便我们可以在内部论坛上继续进行这些讨论。

    [引述 userid=“616033" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535795/ds90ub984-q1mevm-limitations-for-ds90ub984-q1mevm-board/5909235 #5909235“]Pleas 分享数据表 8.3 电源相关建议中提到的 984 的上电序列。

    我不能在公共论坛上分享这一点。 请与当地的 FAE 或销售代表合作、将此次讨论转移到内部论坛、并/或安排授予您访问完整数据表的权限。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以申请当地 FAE 的支持吗?  我位于中国上海。

    我们只是尝试联系 FAE、TI 支持部门不予支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的时间。 我已联系营销团队、以便他们为您授予 NDA 访问权限、您可以通过内部论坛直接联系我们。 您很快就会收到我们营销团队的电子邮件。  

    感谢耐心、

    以斯帖