This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1 SGMII 主模式与从模式差异

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1537749/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1-sgmii-master-vs-slave-mode-difference

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具/软件:

您好:  

您能帮助我更好地了解在 SGMII 模式下主模式与从模式下运行此 PHY 的区别吗?  配置工具显示了 Strap 配置 之间的差异(见下文)、但我无法从数据表中确定两种模式之间的差异(在 SGMII 模式下、不是 RMII)。  

从硬件设计的角度来看、似乎 没有更改时钟、它在 X1 中具有相同的 25MHz 时钟。   

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    该表按行排列、因此“MAC 接口“自举引脚为 RX_D0/1/2、“M/S 配置“是由 LED_0 上的自举控制的不同设置。

    “M/S 配置“设置是指 100M SPE 以太网链路中 PHY 的主/从配置、与 MAC 接口无关。 因此、更改此主/从状态不会影响选择 SGMII 接口所需的自举。

    此致、

    Evan Su