请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC812S-Q1 工具/软件:
您好:
您能帮助我更好地了解在 SGMII 模式下主模式与从模式下运行此 PHY 的区别吗? 配置工具显示了 Strap 配置 之间的差异(见下文)、但我无法从数据表中确定两种模式之间的差异(在 SGMII 模式下、不是 RMII)。
从硬件设计的角度来看、似乎 没有更改时钟、它在 X1 中具有相同的 25MHz 时钟。
谢谢你。