This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S716-Q1:在 VD +/-引脚上提供 Vbus 短路和电池短路保护

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD3S716-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1534349/tpd3s716-q1-short-to-vbus-and-short-to-battery-protection-on-vd---pin

器件型号:TPD3S716-Q1

工具/软件:

您好 BU 团队

TPD3S716-Q1 是在客户的 Dhu 板中设计的。   在低于测试条件时、您是否仔细检查 VD +/-引脚上的 Vbus 短路和电池短路保护是否有效?

VBUS_SYS=5V、Vin=3.3V、nVEN 禁用、nDEN 启用。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ted。

    请阐明“nVEN 被禁用、nDEN 被启用“的含义。

    您意味着 VBUS 路径已启用吗? 数据路径被禁用了吗?

    还是换种方法;VBUS 路径被禁用、数据路径被启用?

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VBUS 路径被禁用、数据路径被启用。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我咨询了我们的一位设计工程师、并了解到、只要没有热关断事件且 VIN 在规格范围内、就应该激活 VBUS 短路和电池短路事件。 但是、请允许我在几个工作日内进行基准测试、我将告知您我的测试结果。

    同时、客户是谁、预计体积是多少? 是否有可以分享的 PPM ID?

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的意见、并期望您在测试台获得测试结果。  

    客户是吉利汽车模块的 Ecarx。 MP 体积约为 100Ku/年。 PPM ID 为  492321.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    TI USA 将于 7 月 4 日下班、我们将在下周初给您一个回复、

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我进行了该测试并确认了当禁用 nVEN 且启用 nDEN 时、VD +/-引脚上的电池短路保护有效。

    谢谢、此致、

    Seong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢您在实验室进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    当然。 我将关闭此主题。 请为任何其他查询开始新的查询。

    谢谢、此致、

    Seong