This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:TRS3232 的可靠性问题

Guru**** 2508835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535849/trs3232e-reliability-issues-with-the-trs3232

器件型号:TRS3232E

工具/软件:

我们的一批电路板出现问题、其中 RS232 驱动程序出现故障。 有时从一开始就失败、其他人工作一段时间、然后在工厂测试期间失败、其他(最差)在客户家中失败。
 芯片上的标记如下:61DC93K G4 TRS3232EC。

您能否告诉我们、此批次中是否存在任何已知错误。 我们可能在 500 个芯片中发现了大约 20 个有缺陷的芯片。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joan、

    您有我们可以审阅的原理图吗?

    您是否有关于故障的更多信息?

    您是否怀疑设备已损坏?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boby、

    问题并不总是相同的。 在某些情况下、通过 RS232 的信号不会通过 TTL 部分到达微控制器、在其他情况下则发生了相反的情况。 这项计划与许多年前一样、从未发生在我们身上。 在从汇编器收到的最后一批电路板中、我们直到现在才遇到问题。

    原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    今天是一个假期。 请在星期一提供反馈之前留出一些时间、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    您是否对您描述的任一案例有任何范围限制? 如果器件看到有效的 RS232 信号、我想验证 RS232 信号是否到达。

    对于施加 TTL 信号但没有 RS232 输出的情况、您能否验证 V+和 V-信号是否处于预期电压?  

    您还能否在原理图中验证电荷泵电容器的额定电压?  

     芯片上的标记如下:TRS61DC93K G4 TRS32322EC。

    您有此顶部标记的图片吗? 我不是完全确定 6 在这是正确的,除非它是一个较旧的单元从 2016 年。 (虽然不是不可能的)。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

    很抱歉、我没有任何示波器捕获、但 RS232 信号是正确的、因为错误发生在不同位置的不同设备上。

    当我使用示波器观察它时、驱动器的另一侧根本没有信号发出、而驱动器本应发出信号。

    如果 RS232 侧出现故障、V+和 V- 可以(如果我记得正确)、但我确实注意到生成正/负电压的电荷泵无法正常工作。 振荡不像在好芯片上那样。 我检查了电容器、结果是正确的。 这些电容器为 X7R 100nF/50V。

    我向您发送了一张我保留的两个芯片的照片:

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    我认为这可能是由于电荷泵损坏造成的、尽管如果不实际查看示波器图就难以言表。

    是否知道在现场使用后问题是否发生、是否在上电后立即发生?

    我猜、在初始插入期间、RS232 引脚上可能会发生某种类型的或短路或瞬态事件。 也许您可以探测通常在正常设备上断开的引脚、并将触发器设置为高于+/–13V、然后尝试进行几次插入、看看插入期间的电压是否超过 13V。 虽然我不知道这个建议是不是你可以在实践中做的…  

    [引述 userid=“661091" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1535849/trs3232e-reliability-issues-with-the-trs3232/5912649 #5912649“]

    我向您发送了一张我保留的两个芯片的照片:

    [/报价]

    是的、我很确定它们来自 2016 年。 我无法在我们的系统中找到它们(我认为我们的系统仅跟踪它们 5 年)。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、

     有时故障从一开始就出现、第一次启动设备时、其他故障在 40 摄氏度下整晚运行(出厂测试)后出现、并且在某些情况下、至少在一段时间后出现故障。

    设备的制造已有多年、没有相同原理图的问题。

    根据您告诉我的驱动程序制造日期、我怀疑汇编器使用了一批可疑来源的芯片、因为从 2016 年开始、2024 年组装的器件采用芯片是不正常的。

    您是否有关于制造日期内有缺陷的芯片批次的任何信息?

    感谢您的帮助。 我们还将咨询电路板组装商。

    Joan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     有时故障从一开始就出现、第一次启动设备时、其他故障在 40 摄氏度下整晚运行(出厂测试)后出现、而且在某些情况下、它们至少在一段时间后出现故障。

    由于它们在不同点断开、在某些情况下没有人机交互、因此除非在工厂测试期间完成、否则很可能不是瞬态事件。  

    根据您告诉我的驱动程序制造日期、我怀疑汇编器使用了一批可疑来源的芯片、因为 2024 年组装的器件自 2016 年起拥有芯片是不正常的。

    我同意这一点、我见过的最长的时间大约是像这样的商用设备的 3 年差距。

    您是否有关于生产日期有缺陷的芯片批次的任何信息?

    我已让其中一位联系人查看他们是否可以在其系统中查找器件、并验证是否因为质量问题而返回了该特定批次跟踪代码。 该批次跟踪代码未出现在我们的系统中(该系统的运行时间比我在之前的文章中提到的 5 年还要长)。  

    它可能与设备的存储方式有关(假设它们是合法设备)。 如果它们存储在潮湿的房间中或密封件损坏、器件本身可能会出现缺陷(我认为这与金属/接合焊盘/粘性元件因湿气而变弱有关,可能会解释为什么某些引脚看不到输出)。 通常、密封良好的器件可存放 10 年。  

    - Bobby