This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:有关正常模式至睡眠模式的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538624/tcan1473-q1-question-about-normal-mode-to-sleep-mode

器件型号:TCAN1473-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户向我提出了一个关于正常模式到睡眠模式的问题。

在数据表的第 26 页、我可以看到器件功能模式。

1.要从“正常模式“进入“进入睡眠模式“、我应该应用 EN=Hign 和 NSTB=Low。

2、要从“进入睡眠模式“进入“睡眠模式“、我不做任何操作、只需经过 t_GOTOSLEEP(最小 20 μ s~最大 50 μ s)、器件就会自动从“进入睡眠模式“进入“睡眠模式“。 ->我对吗?

3.无论如何,我的客户必须尽量减少电流消耗,所以我的客户必须尽可能快地使 EN 引脚处于低电平。

下面是我的问题:

1) 在器件成功进入“睡眠模式“后、即使 EN 引脚悬空、TCAN1473-Q1 也能否保持“睡眠模式“?

2) 从“正常模式“到“睡眠模式“的稳定最长时间是多少?

我这样问是因为“进入睡眠模式“只是通过状态、也许您知道从“正常模式“到“睡眠模式“的最长时间的信息、包括 t_GOTOSLEEP。

例如、需要 100us(包括 t_GOTOSLEEP)才能成功地从“正常模式“转换到“睡眠模式“、我的客户可以在 100us 后使 EN 引脚恰好悬空、以尽可能降低电流消耗。

3) 类似问题 1。 在表 7-4 中、表示睡眠模式为 EN=高电平、NSTB=低电平。 但我想知道、一旦器件成功进入“睡眠模式“、即使 EN 引脚变为悬空、器件也可以保持“睡眠模式“。

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您联系我们!

    1) TCAN1473-Q1 在器件成功进入“睡眠模式“后、即使 EN 引脚悬空、也能否保持“睡眠模式“?

    是的、当 TCAN473 处于睡眠模式时、EN 可以悬空。  

    2) 从“正常模式“到“睡眠模式“的稳定最长时间是多少?

    这仍是 tGOTOSLEEP 时间、最大值为 50us。 该值可用作器件进入睡眠模式(INH 为高阻抗)之前所需的最长时间。 请注意、应在 INH 引脚上添加一个下拉电阻器、以加快到 GND 的转换、因为该引脚为高阻抗且不驱动为低电平。  

    3) 类似问题 1。 在表 7-4 中、表示睡眠模式为 EN=高电平、NSTB=低电平。 但我想知道、一旦器件成功进入“睡眠模式“、即使 EN 引脚变为悬空、器件也可以保持“睡眠模式“。

    TCAN1473 进入睡眠模式后、EN 就无关紧要。 它可以是高电平、低电平或悬空、以节省功耗。  

    离开睡眠模式在很大程度上取决于 VIO 和 VCC 电源以及 nSTB 引脚、而 EN 电平只决定它将进入哪种模式。 您在上面分享的状态机中详细说明了这一点。

    如果这对我有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的支持。

    让我向您详细了解 Q2。

    从“正常模式“到“进入睡眠模式“似乎需要很小的时间(可能是不知道的)、因为您说 50us 是从“超自然模式“到“睡眠模式“的最长时间。 这个最大值为 50 μ s、与从“进入睡眠模式“到“睡眠模式“的时间相同。

    可以再次确认我的想法是正确的吗?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我再次与我们的设计工程师进行了核实、从正常模式到睡眠模式的总时间确实是 tGOTOSLEEP (50us)。  

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan