This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:灌入模式下 GBL_CTLE_CTRL 寄存器的建议设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539176/tmds1204-recommended-settings-for-the-gbl_ctle_ctrl-register-in-sink-mode

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

您好、David-san

感谢您发送编修。

在上一个答案中、您建议了受电方模式下 CTLE 的映射 B。

基于此、理解 GBL_CTLE_CTRL 设置将如下所示是正确的吗?
HDMI14_CTLE_SEL:0h、HDMI20_CTLE_SEL:1h、HDMI21_CTLE_SEL:2h

不清楚如果 GLOBAL_CTLEBW 增加、将发生哪些特定的变化。 如果增加太多、会有什么问题?

我知道、与 EQ 相比、BW 对抖动容差的影响更大、但事实并非如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higashimoto-San,  

    基于此、理解 GBL_CTLE_CTRL 设置将如下所示是正确的吗?
    HDMI14_CTLE_SEL:0h、HDMI20_CTLE_SEL:1h:HDMI21_CTLE_SEL、2h

    2h 将根据数据监测自动进行、3h 将是 HDMI21_CTLE_SEL。  

    增加过多的问题将是信号过度均衡、从而导致信号质量下降。 不同的 CTLE 映射可确保在每个设置下针对特定的数据速率完成适当的均衡。  

    此致、
    j