请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS1204 工具/软件:
您好、David-san
感谢您发送编修。
在上一个答案中、您建议了受电方模式下 CTLE 的映射 B。



基于此、理解 GBL_CTLE_CTRL 设置将如下所示是正确的吗?
HDMI14_CTLE_SEL:0h、HDMI20_CTLE_SEL:1h、HDMI21_CTLE_SEL:2h
不清楚如果 GLOBAL_CTLEBW 增加、将发生哪些特定的变化。 如果增加太多、会有什么问题?
我知道、与 EQ 相比、BW 对抖动容差的影响更大、但事实并非如此?