This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:引脚 CAPL12 上的最大电压?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538612/ds90ub927q-q1-max-voltage-on-pin-capl12

器件型号:DS90UB927Q-Q1

工具/软件:

您好、

是否允许在具有 2mA 电流限制的生产 ICT 测试期间在引脚 8 CAPL12 上添加高达 2V 的低电压。

这个引脚 8 上可以增加的最大电压是多少?

该引脚是否使用 ESD 二极管进行保护?

此致、

Kamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamal:

    该引脚是输入引脚。 请勿向该引脚施加任何电压。 如数据表所述、该引脚需要一个旁路电容器。

    Aaron