请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 工具/软件:
您好、团队、
1. Harman 发现一个异常情况,即 948 的 GPIO8 将在下面的代码实现完成后一小段时间内打开,我们无法避免这种尖峰加上现在。


2.
这是另一种在 948 中发现的异常情况。
当 948 的 3V3 电源轨上电时、GPIO2/3 将上升到 2.2V、然后下降到 GND。
如何避免这种上电情况?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、团队、
1. Harman 发现一个异常情况,即 948 的 GPIO8 将在下面的代码实现完成后一小段时间内打开,我们无法避免这种尖峰加上现在。


2.
这是另一种在 948 中发现的异常情况。
当 948 的 3V3 电源轨上电时、GPIO2/3 将上升到 2.2V、然后下降到 GND。
如何避免这种上电情况?


嗨、Alan、
Harman control 948 到 981 瞬态 I2C 路径。
GPIO2/3 已与其他 IC 断开连接、 波形在浮动状态下进行测试。
您能给我发送这些 GPIO 的配置吗? 您是否将它们配置为通过任何信号?
另外、请发送完整的原理图进行审核、您可以通过电子邮件将其发送给我。
- Fadi A.