This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:在 948 中、在 948+GPIO2/3 异常情况下、GPIO8 异常打开

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1536875/ds90ub948-q1-gpio8-abnormal-on-in-948-gpio2-3-abnormal-case-in-948

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、团队、

1. Harman 发现一个异常情况,即 948 的 GPIO8 将在下面的代码实现完成后一小段时间内打开,我们无法避免这种尖峰加上现在。

2.  

这是另一种在 948 中发现的异常情况。

当 948 的 3V3 电源轨上电时、GPIO2/3 将上升到 2.2V、然后下降到 GND。

 

如何避免这种上电情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    在为 948 的 3V3 电源轨上电时、GPIO2/3 将上升到 2.2V、然后降至 GND。

    这些 GPIO 是否连接到任何东西? 您电路板上的另一个 IC 会对它们进行反向驱动。  

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi、

    请检查:Ω

    1. Harman 控制 948 至 981 瞬态 I2C 路径。
    2. GPIO2/3 已断开与其它 IC 的连接、 波形在浮动状态下进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    Harman control 948 到 981 瞬态 I2C 路径。
    1. 您是否具有显示该问题的 I2C 捕获功能逻辑分析仪?
    2. 这种失败的频率如何?
    3. 这只发生在单个系统还是多个系统上?
    4. 故障率是多少?
    GPIO2/3 已与其他 IC 断开连接、 波形在浮动状态下进行测试。

    您能给我发送这些 GPIO 的配置吗? 您是否将它们配置为通过任何信号?  

    另外、请发送完整的原理图进行审核、您可以通过电子邮件将其发送给我。

    - Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fadi、

    Harman 已共享 GPIO 的 pythaon 代码、包括 SER 端。 您能否尝试看看能否在 EVM 上重现问题?

    客户在 GPIO7 中也发现了例外。 我们可以在电子邮件的循环中讨论相关详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    脚本生成程序和 GPIO python 代码在哪里?  

    - Fadi A.