This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:四级配置 (strap)

Guru**** 2904150 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521530/dp83867is-4-level-strap

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

大家好!


我有一个有关 DP83867IS 4 级自举的问题。

您能告诉我、基于自举引脚分压的硬件设置何时反映在 PHY 中?

您能告诉我复位阈值以及反映设置所需的时间吗?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    您能告诉我、什么时候基于自举引脚分压的硬件设置反映在 PHY 中?

    硬件设置配置为 PHY 上电 200ms。  

    该时间在上图中为 T2。  

    能否告诉我重置阈值以及反映设置所需的时间?

    当 VDDIO=3.3V 时、复位阈值为 0.7V、当 VDDIO=1.8V 时、复位阈值为 0.2V、需要 1us 才能反映 RESET。  
    当发生复位时、配置硬件设置需要 120ns 的时间。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    客户实际检查了硬件设置反映在 PHY 中时的时序。

    因此、在复位后会立即设置自举电压。 这种行为是否正确?

    此外、我还将 RX_D0、RX_D1、RX_D2 和 RX_D3 设置为 Mode4。

    然而、RX_D0 和 RX_D1 为 0V、而不是 0.783V。 RX_D2 和 RX_D3 约为 0.7V。

    请告诉我 RX_D0 和 RX_D1 为何为 0V。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  


    因此、复位后会立即设置自举电压。 这种行为是否正确?

    这是正常行为、因为数据表规格未指定 Strap 配置会锁存的最短时间。  

     

    [引述 userid=“388934" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521530/dp83867is-4-level-strap/5858857 #5858857“]

    然而、RX_D0 和 RX_D1 为 0V、而不是 0.783V。 RX_D2 和 RX_D3 约为 0.7V。

    请告诉我 RX_D0 和 RX_D1 为何为 0V。

    [/报价]

    锁存 strap 配置后、电压将下降、因为这些引脚现在将用作输出引脚。 我已经测量了 EVM 上的这些引脚、并测量了 EVM 上电后所有 RX_D 引脚在空闲状态下都降至 0V。  

    客户的 PHY 是否未正确搭接?

    此致、  
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的回答。

    RX_D1 和 RX_D2 之间为什么存在差异?

    我是否可以理解接近 0V 时正确运行?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

     如果 PHY 处于无链路的空闲状态、则接近 0V 是正确的操作。  

    我不确定客户看到差异电压的原因、但如果 PHY 向 MAC 传输数据、可能会发生这种情况。

    我需要更多有关原理图的信息来进一步调试此问题。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    关于 strap 配置电压约为 0.7V 的问题、我收到了客户的电路图、
    所以、我会通过私人消息发送电路图、
    如果您有任何顾虑、敬请告知。

    我还有一个关于设置搭接时的时间问题。

    您回复说、自举电压会下降、因为它用作输出、
    但从下面的波形来看、如果表带被反射的时间立即出现、难道不是 0V、MODE1 吗?

    您是否知道​​自举反映的最小值和最大值? 如果您大致了解、请告诉我。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    您是否知道​​Strap 配置反映的最小值和最大值? 如果您大致了解、请告诉我。

    没有最短时间、但最长时间为 200ms。  

    从原理图可以看出客户使用了两个 PHY。 两个 PHY 上是否都出现了这种行为?
    这种行为发生的频率如何?

    此外、客户当前面临的问题到底是什么?

    关于原理图的注释:由于 PHY 的 MDI 侧具有 100 欧姆的内置端接、因此客户不必为 100 欧姆差分端接放置外部电阻器。 此外、我注意到磁性元件的匝数比高于我们的建议值 (2%)、并集成了中心抽头。 我们建议客户使用具有单独中心抽头到 GND 的磁性元件、例如 HX5008NL。  对于 SGMII 模式 4 配置 (strap)、TI 建议在 RX_D0 和 RX_D1、RX_D2 和 RX_D3 上使用 Rhi = 4kΩ 和 Rlo = 10kΩ。

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、


    感谢您的答复。

    在下面的数据表中、反映 strap 配置设置的标准时间为 200ms、但理解这是最大值是否正确?

    客户未遇到任何特殊问题、但担心腕带设置的时间、并开始询问问题。

    感谢您查看电路图。 我会向客户提供反馈。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    是的、明白 200ms 是最大值是正确的。  

    如果客户有任何其他问题、请告知我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。
    以下波形是设置为 Mode4 时的波形、当 RESET 变为高电平时电压略有上升。


    在这种情况下、它会偏离目标电压。 但是、电压将高于最大值。 我认为它不会设置为任何其他模式、我的理解是正确的吗?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    您的理解是正确的。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的支持。


    我还有一个问题。

    (1) 我对 ① 的期限有疑问。
    请告诉我配置 Strap 配置完成的时间段。
    我能否理解它设置为如下所示的周期?
    它短于数据表中的 120ns、但是否已正确设置?

    (2) 我对 ② 期有疑问。
    我是否可以理解、在这段时间内、搭接配置已经完成、并且引脚功能已切换到另一个功能?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:  

    Strap 配置很可能设置为 1。 然而、在第 1 阶段的哪个阶段尚不清楚。  
    我的理解是、周期 2 为低电平、因为引脚已进行了 strap 配置、现在用作其他方式。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、


    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    客户担心 Mode4 设置将错误地设置为其他 Modex、例如 MODE3 设置。

    在模式 4 中、有[RHI=RIO=OPEN] 2.49kΩ 和 4kΩ、RIO=RIO] 10kΩ 的设置。

    对于[Rhi = 2.49kΩ、RIO =开路]设置、目标电压为 VDDIOx0.782、对于[Rhi = 4kΩ、RIO = Rio] 10kΩ 设置、目标电压为 VDDIOx0.542。

    MODE3 的目标电压为 VDDIOx0.255 4kΩ、这接近 Mode4 的目标电压[RHI=Mode4、Rio=Mode] 10kΩ。

    是否有任何关于 Mode4 设置将被错误地设置为 Other Modex 的问题?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    只要在 PHY 复位时没有其他器件在该线路上驱动电压、就不存在此类问题。

    客户是否发现问题?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    有客户的请求。

    他们要求 4kΩ 在表中包含 Mode4 的[RHI=Mode4、Rio=Mode4]设置 10kΩ。

    他们说、有可能会被忽视。 请在数据表的下一个修订版中考虑这一点。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-San:

    我们将在内部记录下一个版本。

    此致、

    j