This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:脉宽失真

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538700/thvd8000-pulse-width-distortion

器件型号:THVD8000

工具/软件:

尊敬的专家:  

我们希望在项目中使用 THVD8000。 如果我们可以交叉连接两个总线节点上的差分引脚“A"和“和“B",“,这、这将简化布局。 如下所示:

根据数据表、“脉宽失真“会下降。 不过、我不能完全解释这是甚么意思。 这种“脉宽失真“降级意味着什么?

您能就此提供建议吗?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quirin、

    脉宽失真性能下降 — 措辞很奇怪-但重点是您可能会在脉冲宽度(即抖动)方面看到更多失真。 基本上,您可以通过执行此操作向系统添加更多抖动 — 我们无法确定多少抖动,因为它极其依赖于应用-但您可能不会被限制为器件固有的+/–2%占空比失真。  

    话虽如此 — 我见过几个设计实例这样做,并且它们没有 SI 问题 — 本可以增加抖动,但这还不足以影响这些应用。 但是、如果总线很长且/或调制频率较高、则抖动水平会更高、这可能会导致交叉接线产生的额外抖动出现问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将了解我可以做什么。  

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的及时答复。

    我最初问了 Quirin 这个问题。 他很善良、可以把它转交给我这个论坛。

    抖动是否意味着两个总线信号“A"和“和“B"相互“相互发生时间漂移? 因为这种不对称会导致 EMI 失真、我们需要设法避免这种失真。

    提前感谢您!

    Florian Regensburger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    您所描述的元件可能会增加系统的总抖动、但这并不仅仅是这样。  

    抖动是相对于理想周期性的偏差 (通常定义为与真实周期性的偏差) 。 在一个非常简单的示例中、假设您有一个占空比为 50%的 1kHz 方波、理想情况下低电平和高电平时间都为 500us、但抖动会影响脉冲宽度、假设系统中抖动为+/–5us、那么您会看到高电平时间为 495us、低电平时间为 505us(示例)。  

    以下是 RS 485 系统中的一个示例(不直接为总线供电,但在一些图中非常清楚地说明了该行为):

    首先 — 具有低输出信号抖动的图像-“R"信号“信号有点难看到、因此我添加了粗略的红色轮廓以显示“R"信号“信号转换发生的位置。  

    第二幅图像 — 高抖动  

    这些图像是多次转换的长时间曝光照片 — 如图 2 中所示、输出 RX 信号的变化非常变量、这不仅出于 EMI 考虑会造成不良、还会损坏数据或使准确的数据收集变得非常困难。  

    需要注意的一点是,使用该器件时会存在抖动 — 该器件固有的占空比失真为+/–2%、这意味着调制器本身具有高达+/–2%的抖动。 总线相对于调制频率的时间越长、也会给系统增加更多抖动。 通常、在大多数基于 RS RS-485 的系统中、5%的抖动或多或少都可以(这实际上取决于终端应用)、但抖动可能会高达 20%(我通常不会尝试这么高 — 如果系统中可能,我尝试将抖动保持在 10%以下、接近 5%)。  

    在此器件上、我们没有直接的长度与距离和抖动“指南“(RS 下面附加了通用 RS-485/422)

    但是、关于该图的几个注意事项:

    1. x 轴应除以 2 并更改为调制频率(即 x 轴不是 10Mbps 的调制频率,而是 5MHz 调制频率 — 并且在捕获 250kbps (将是 125KHz) 之前( 之前不)不进行任何操作。

    2.假设您使用的是 120 欧姆双绞线电缆 — 在许多 Powerbus (THVD80x0 ) 中,情况并非如此 — 很多时候布线甚至不受阻抗控制。  

    我们有一张通用最大长度图、假设 THVD8000 使用更标准的电源线时抖动最大为“20%":“:

    如果你在 300m 以下的任何一个他们 ,你可能不会看到大量的抖动 — 但在这个图表中有一些价值-至少在试图确定边界点。  

    作为减少系统抖动的一般规则:

    1.使用系统中可能的最低数据速率 — 假设这是 9.6kbps — 那么最低调制频率将是 96KHz — 我们在器件上最接近的是 125KHz — 在相同的总线长度下,较低的调制频率将导致较低的抖动。  

    2.这是有代价的 — 在 125KHz 时,您的耦合电感器将相对较大 — 如果您在总线上只有几个/几个器件,这不会是什么大问题 — 但您仍然可以查看每个节点所需的 MH 级电感。  

    将调制频率增加到高于必要的值将缩小电感器尺寸、但会增加总线上的抖动。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:  

    感谢您的回答。

    此致、

    Florian Regensburger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    欢迎您!

    如果您有任何其他问题、请随时与我们联系!

    此致、

    Parker Dodson