请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720S-Q1 工具/软件:
我们需要在 SGMII 模式下运行 IC、您是否请提供相关详细信息 SCH 或其他信息?
我们首先使用 IC、请提供更多帮助、 如果中国的 FAE 会帮助我们解决我们想要的问题、 这是最好的
今天下午、我们发现 引脚 32/引 脚 33 的波形始终不变、这通过示波器测量、在 IC 正常发送数据时保持 1.8V。 我们想知道原因