This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:TX 波形

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540349/dp83tg720s-q1-tx-waveform

器件型号:DP83TG720S-Q1

工具/软件:

我们需要在  SGMII 模式下运行 IC、您是否请提供相关详细信息 SCH 或其他信息?

我们首先使用 IC、请提供更多帮助、 如果中国的 FAE 会帮助我们解决我们想要的问题、  这是最好的

今天下午、我们发现 引脚 32/引 脚 33 的波形始终不变、这通过示波器测量、在 IC 正常发送数据时保持 1.8V。   我们想知道原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    这是与您之前创建的 DP83TG721 主题相关、还是与其他案例相关?

    除了我的同事提供的 SGMII 故障排除指南外、您还可以使用 TI.com 产品页面上“设计工具和仿真“选项卡中提供的 DP83TG720 原理图检查清单查看您的原理图。

    您能解释一下“当 IC 正常发送数据时“的含义吗? 如果引脚 32/33 上确实没有信号、我认为数据不可能在 MAC 接口上正确传输。 您还可以检查示波器探头或示波器耦合设置。

    此致、

    Evan Su