This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E-Q1:原理图审阅

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD501-Q1, TPD1E10B06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539343/max3232e-q1-schematic-review

器件型号:MAX3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06-Q1、ESD501-Q1

工具/软件:

请查看以下原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丽萍、

    我看不到任何主要问题。 (它应该起作用)

    一些注意事项:

    • 100 欧姆串联电阻会影响最大速度和通信距离。 电阻越大、它对通信的影响就越大。 如果您必须使用串联电阻、我可能会认为 33 欧姆会更好。
    • 您的 ESD 钳位电压看起来超出了我们器件的绝对最大值(尤其是在 DOUT 引脚上)。  
      • 您应尝试在+/–13V 之前钳制 DOUT、在+/–25V 之前钳制 RIN

    我已将此主题重新分配给 ESD 团队、看看他们是否可以推荐双向 TVS 二极管。 如果您具有所需的 ESD 等级、您可以告知他们。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丽萍、

    对于 DOUT 线路、 TPD1E10B06-Q1 是我们最符合汽车标准的选项。 它的工作电压为 5.5V、可以在 13V 之前进行钳位。

    对于 Rin 线路、我推荐 ESD501-Q1。 它在–12V 至 12V 的电压下运行、以支持 RS –232 协议、并可以将线路钳制在 25V 以下。

    此致、

    Chris