Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822EVM
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM
工具/软件:
您好、
我们 在 SFP 配置中使用 DP83822IF。 我们在通过 SFP 建立链路时遇到了问题、当我们回读寄存器时、我们会得到错误的值、尽管 这些值是由 硬件配置 (strap) 设置的。
此外、我们运行了自检/回送测试、并在没有错误的情况下返回。
我们开始遵循 了《DP83822 故障排除指南》。
在正常运行状态下:
我们发现 Vrbias = 0.987V、不是建议的 2.7V
引脚 COL = 0.0280V、而不是~ 0.8V
引脚 RX_DV = 0.0280V 、而不是~ 0.8V
当 IC 本身从 PCB 中移除或复位线为低电平时、这些值正好在两种情况下。
我们已经尝试过的方法:
1.更换 DP83822IF。
2.检查 AVD 和 VDDIO 电压,并 更换铁氧体磁珠时
3.检查 PCB 上的所有电阻值。
MDIO 上的上拉电阻 2.21K、以 VDDIO 为基准。
您能 看一下原理图、看看其是否缺失或错误?
您可以在顶部找到连接的原理图(硬件搭接配置)。