This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:兼容性和放大器;器件的生产状态 — 注册

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520620/dp83tc812s-q1-compatibility-production-status-of-the-part---reg

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83869DP83867E

工具/软件:

尊敬的团队:

代表天宝股份公司提出此查询  

当前硬件要求:需要从 Quectel EG25-G 模块(EG25-G 模块单独具有 SGMII 接口)获取以太网连接  

为了满足上述要求、我们要使用 PHY  DP83TC812S-Q1。 这是推荐的吗? 请分享您的反馈。  

如果您有任何其他器件建议、请提及这些器件型号以进一步进行 PCB 设计。 设计已经在进行中。 我们希望得到及时的答复。  

随附的 EG25-G 硬件设计文档供您参考:请参阅第 54-56 页

e2e.ti.com/.../Quectel_5F00_EG25_2D00_G_5F00_Hardware_5F00_Design_5F00_V1.0-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否说明 PHY 需要哪些功能?  标准以太网 PHY、汽车 PHY、需要仅支持 10/100 和 1000BASE-?   是否需要 TC10、MACsec 或 TSN?

    DP83TC812S-Q1 已投入生产、但它不支持 1000BASE-T1。   

    此致、

    Undrea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Undrea:

    我们需要支持 10/100 或 1000BASE-标准 的标准以太网 PHY。 希望这能符合我们的要求。

    我们想提供从 EG25-G 调制解调器到只有以太网协议/连接器的外部器件的互联网连接、从而将一些数据推送到云。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您正在寻找 10Base-Te、100Base-Tx 和 1000Base-T 支持、那么您可能会感兴趣 DP83867 或 DP83869。 除了 MDI 兼容性之外、您是否还有任何其他要求、想了解哪款器件更适合您的应用?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要一个 RJ45 连接器作为输出来为外部设备提供互联网连接。

    由于 EG25-G (MAC) 调制解调器仅支持 SGMII 接口、因此以太网 PHY 也必须具有 SGMII。 因此、我 希望 DP83867ISRGZ 适合我们的应用。 是这样吗?  

    此致、

    Nandha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    据悉、我们将 结合使用 DP83867ISRGZ 和 EG25G。  

    1.在 EG25G 模块 SGMII 接口上使用 1.8V 作为信号线路的基准电压。 请参阅下面的 EG25G SGMII 接口详细信息、  

    在  DP83867ISRGZ 中、我们想使用双电源配置。 我们怀疑 VDDIO 是接口信号线路的基准电压、因此我们必须在 VDDIO 引脚上使用 1.8V 电源。 是这样吗? 请提供建议。  

    2.功耗:根据参考文档((DP83867E/IS/CS/RGZ/CR IR 功耗数据) 、下面突出显示的是配置为 100Mbps 时的最大功耗。 是这样吗?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SGMII 是一种标准接口、可独立于 VDDIO 电平设置交流和直流电平。 请注意、VDDIO 还将指定也可由 SoC 使用的任何 SMI、复位、CLKOUT 域。

    关于功耗数据、我需要对此进行检查。 请最迟收到星期四的回复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我能够就功耗主题与团队基本接触。 有些数据似乎与预期不一致、需要重新总结。 由于这一范围会在不同的 IO 和温度下广泛使用、因此这可能需要一些时间。 请期待 EOD 星期二 6/17 提供接触点更新。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的更新。 我们将等待您的答复。  

    同时、我们已经完成了原理图、并想将其分享给您以供审核。 您能否分享您的电子邮件 ID 以私下发送原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nandha、

    原理图审阅的 BU 政策是客户应 首先使用我们的原理图检查清单。 这是一份已编译的检查清单、其中包含在一个易用文件中精确匹配和 Strap 配置的最佳实践。 请先使用此文件、如果还有此文件未涵盖的长期问题、我们可以进一步讨论。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的建议。 我们已经遵循了该原理图建议。 我们现在才有疑问,  

    1.由于我们使用 SGMII 接口、因此只有 RX_CTRL/RX_DV 引脚需要自举电路。 我们的理解是否正确?  

    2.否则,所有 RX_D0 和 RX_D1、RX_D2 和 RX_D3 引脚都需要搭接电路?  

    3.下图中的网 (SGMII_SON、SGMII_SOP、SGMII_SIN 和 SGMII_SIP) 通过 0.1μF 帽直接连接到 MAC (EG25G)。 SGMII_CON 和 SGMII_COP 未使用。 这样可以吗? (我们预计速度为 10 Mbps、4 线输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 SGMII 自举运行、需要在 RX_CTRL 和 LED_0 上进行搭接。  

    妥善做法是对 RX_D0 和 RX_D2(以及对应的 RX_D1/3 来实现线路平衡)进行 strap 配置、以确保 PHY 启动到正确的地址、但由于内部弱 PU、这并非强制性要求。  

    SGMII 可以默认以 4 线制模式运行(无 CON/COP)。 如果需要使用 6 线模式(可通过 SMI 进行配置)、则需要对时钟引脚进行布线。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最初的数据收集工作表明、可以交换 25C 和 105C 数字。 我们正在确认并将回到您的 EoW 最坏的情况。  

    注意:我将在星期五 Morning 出差。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的信息。 我们将等待下一次更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的团队正在重新收集数据和进行审议。 不过、我可以说、室温数据看起来介于高温和低温之间、而 VDD1P0/1P1 电源轨最容易受到温度的影响、而 VDDA2P5 和 VDDIO 非常不受电流消耗变化的影响。 请期待更新 EoW。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 2 电源模式下 DP83867 的 PFA 记忆。 我们将需要使用这些值来更新应用手册。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢大家分享的价值观。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我们的设计已完成。 我们遵循了数据表中提供的所有建议。 是否可以查看电路板/PCB 文件并分享观察结果(如果有)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于原理图审阅、建议您使用我们的 原理图检查清单。 对于本文档未涵盖的任何未结项目、我们可以在此处进一步讨论。 如需布局审查、请提供每层的 Altium 文件或.pdf 副本、并提供 PHY 所在位置的注释。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome。  

    我们希望私下共享布局文件。 您能以一种可能的方式帮助我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我发送了一个朋友请求、我们可以使用该请求将文件私密发送出去。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我已在私人收件箱中共享文件。 请检查并分享您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、我无法以您提供的本机版本打开软件。 您能否提供每页图层的.pdf 文件作为替代?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我现在已共享了.pdf 文件。 请检查。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已发出跟进质询。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的耐心。 反馈:

    -作为最佳实践,请确保 XI 布线/元件彼此对称

    - RBIAS 可以靠近 PHY

    - PHY 和磁性之间的 MDI 布线应小于 3“、长度匹配度在 50mil 以内、具有 100 欧姆的差分特性阻抗

    - MII 应小于 6“,长度匹配在 50mil 以内,用于 1G 通信,没有急转弯

    - TA+/-可以在 TB/C/D 的同一层上布线吗?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您提供宝贵的反馈和及时的响应。

    请在下面找到每个建议的答案/说明。 请仔细查看并分享您的想法。  

    -作为最佳实践,请确保 XI 布线/元件彼此对称

    TRMB:我希望你在这里指的是晶体振荡器和周围的元件。 是这样吗? (如下图所示)

    我们是否还需要保持相同的布线长度?

    - RBIAS 可以靠近 PHY

    下面突出显示了建议的 RBIAS 测试点和下拉电阻器。 信号的 总长度小于 5mm(Tp 将更接近)。 这种情况可以吗? 请提供建议。

     

    - PHY 和磁性之间的 MDI 布线应小于 3“、长度匹配度在 50mil 以内、具有 100 欧姆的差分特性阻抗

    MDI 信号的平均长度是 63mm(2.48“),我希望它是直线。 我们已 为几乎所有与以太网相关的信号保持 100 欧姆的差分特性阻抗。 我今天将再次与设计团队确认。 (请参阅下图)

    - MII 应小于 6“,长度匹配在 50mil 以内,用于 1G 通信,没有急转弯

    希望您在 PHY 和 MAC 之间进行跟踪(例如, SGMII 接口 — 我们使用了 4 根导线)。 如果是、 建议的长度保持不变、我也会确认结构。 请查看以下图片。  

    - TA+/-可以在 TB/C/D 的同一层上布线吗?

    我将与设计团队进行检查和确认。 如果不保留同一层进行布线、这是否会影响性能? (保持 100 欧姆阻抗和差分对结构(长度匹配))    

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    关于您的问题:

    [引用 userid=“470927" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520620/dp83tc812s-q1-compatibility-production-status-of-the-part---reg/5907471 #5907471“]

    TRMB:我希望你在这里指的是晶体振荡器和周围的元件。 是这样吗? (如下图所示)

    我们是否还需要保持相同的布线长度?

    [/报价]

    是的。 从噪声优化的角度来看、最好保持对称布线。

    下面是突出显示的建议 RBIAS 测试点和下拉电阻器。 信号的 总长度小于 5mm(Tp 将更接近)。 这种情况可以吗? 请提供建议。

    这是可以的、但如果需要更近一些、可以进行优化。 我个人认为 TP 与 RBIAS 焊盘具有相同的用途、因此可以像在 TP 上一样在 RBIAS 上部焊盘上进行探测。

    MDI 信号的平均长度为 63 毫米(2.48 英寸)、我希望它是对的。 我们已 为几乎所有与以太网相关的信号保持 100 欧姆的差分特性阻抗。 我今天将再次与设计团队确认。 (请参考下图)

    很好

    希望您指的是 PHY 和 MAC 之间的迹 线(例如,SGMII 接口 — 我们使用了 4 根导线)。 如果是、 建议的长度保持不变、我也会确认结构。 请查看以下图片。  [/报价]

    长度匹配时、SGMII 是差分线路。 您的设计似乎是独立布线的。 我建议进行重新布线、同时增加限制、确保这些是差分布线。 这也将有助于解决对称问题。

    [报价 userid=“470927" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520620/dp83tc812s-q1-compatibility-production-status-of-the-part---reg/5907471 #5907471“]我将与设计团队确认。 如果不保留同一层进行布线、这是否会影响性能? (保持 100 欧姆阻抗和差分对结构(长度匹配))   [/报价]

    如果有不同的层、设计仍然可以工作、但最理想的做法是对所有通道进行相等的布线。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gerome

    所有给出的建议都得到了考虑、并相应地进行了设计更改。 目前正在进行制造。  

    非常感谢您的快速回答和帮助。