This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CAN24-Q1:ESD2CAN24 用于 CANHS 和 CANFD

Guru**** 2897420 points

Other Parts Discussed in Thread: TSM24CA-Q1, ESD2CAN24-Q1, ESD2CANFD24-Q1, ESD2CAN36-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533097/esd2can24-q1-esd2can24-used-for-canhs-and-canfd

器件型号:ESD2CAN24-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CANFD24-Q1ESD2CAN36-Q1、TSM24CA-Q1

工具/软件:

您好团队:

ESD2CANFD24-Q1 的 BCI 300mA 下存在故障、客户发现 ESD2CAN24-Q1 可以理解更高的电流和功率、所以他们想知道 ESD2CAN24-Q1 是否既可以 CANHS 也可以 CANFD?

谢谢

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    ESD2CAN24-Q1 的电容足够低、可以支持 CANFD 和甚至更高的速度协议、因此不存在问题。

    根据我的理解、在 BCI 测试期间、您会强制电流进入线束、从而在 CANH/L 线路上产生电压。 在 300mA 下、该电压可能高于二极管的击穿电压并导致钳位、从而导致通信错误。  

    您能否指定客户对此 BCI 测试的故障分类?

    以特定频率进行通信时是否出现故障? 或 ESD 二极管损坏了吗?

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    感谢您的支持。 以下是客户提供的一些更新:

    BCI 测试参数和要求如下所示:

    我们首先对三个样片进行了测试级别 3。

    示例 1: 开来

    示例 2:  测试后、发现二极管的接地电阻降低。 它 MΩ 在兆欧范围(kΩ)内、但下降到千欧范围(k Ω)

    示例 3:  测试后、二极管的一条路径显示出接地电阻降低、而另一条路径已对地短路。

    我们怀疑最初使用的二极管可能处于临界状态、
    因此、我们正在考虑将它们替换为功率更高的二极管进行测试。
    你有什么建议吗?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    对延误表示歉意论坛因维护而关闭。  

    根据我对 BCI 的理解、您不希望 ESD 二极管导通以避免通信错误。 如果他们使用工作电压较高的二极管(如 ESD2CAN36-Q1)、则可以避免二极管在 BCI 测试期间导通。  

    如果他们确实想要选择功率更高的二极管、可以使用 TSM24CA-Q1 等器件。

    此致、

    Sebastian