This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:输出电流能力

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1539490/tcan1164-q1-output-current-capability

器件型号:TCAN1164-Q1

工具/软件:

您好、

 TCAN1164-Q1 的输出电流能力为 100mA。 我们对此有以下疑问:

1) 该 100mA 电流能力是否还包括 CAN 电流(或者)它是可在外部提供的电流能力、即不考虑 CAN 电流的输出电流?

2) 如果我们消耗的电流超过 100mA 会发生什么情况?

  • 您能否以输出电流与电压调节之间的关系图的形式给出? (如有)

谢谢、

Sri Viswa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    即使考虑到 CAN 电流、100mA 也是 LDO 的输出能力、当 CAN 总线由于总线短路故障而消耗其最大电流时、LDO 仍可以输出 100mA。

    如果 LDO 上的负载超过 100mA、VCCOUT 可能不会保持在 4.9V 至 5.1V 的稳压输出规格范围内。  压降规格包含在 IL = 125mA 的情况下。  如果 CAN 收发器不消耗其最大电流、则可以从 VCCOUT 汲取更多电流、而不会丧失调节功能。 这意味着、只要没有延长的总线故障电流、并且未驱动 CAN 通信、但这不应是系统的标称负载、就可以接受 VCCOUT 的 110mA 瞬时最大电流消耗。  

    此致、

    Sean