请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1164-Q1 工具/软件:
您好、
TCAN1164-Q1 的输出电流能力为 100mA。 我们对此有以下疑问:
1) 该 100mA 电流能力是否还包括 CAN 电流(或者)它是可在外部提供的电流能力、即不考虑 CAN 电流的输出电流?
2) 如果我们消耗的电流超过 100mA 会发生什么情况?
- 您能否以输出电流与电压调节之间的关系图的形式给出? (如有)
谢谢、
Sri Viswa.