This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:IBIS-AMI_v1 和 S_PARAMETER_v2 之间的差异

Guru**** 2620235 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541521/ds160pr410-differences-between-ibis_ami_v1-and-s_parameter_v2

器件型号:DS160PR410


工具/软件:

您好:

我最近下载了 TIDS160PR410 _IBIS-AMI_v1

和“www.ti.com/secureresources/DS160PR410-DESIGN.”上的 TI_DS160PR410 和 S_PARAMETER_v2

在“TI_DS160PR4D_IBIS-AMI_Model_UG.pdf"中“中、

“图 2. ADS 仿真设置“、仅使用 DS160PR410 的 RX S 参数、转接驱动器_AMI 和 TX S 参数。

使用 TI_DS160PR410 _IBIS-AMI_v1 时、

是否不需要使用 TI_DS160PR410 _S_PARAMETER_v2 中包含的 S 参数?

应如何以不同方式使用 TI_DS160PR410 _IBS_AMI_v1 和 TI_DS160PR410 _S_PARAMETER_v2?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayato-San、

    “TI_DS160PR410 _S_PARAMETER_v2“文件是整个器件行为(转接驱动器 EQ 和封装影响)的 S 参数表征、而 IBIS-AMI 模型是 EQ 行为的仿真表征。 它们是彼此的替代品、不应同时使用。

    在 IBIS-AMI 示例项目中、使用 IBIS-AMI 模型和封装 S 参数。 不要将封装 S 参数与完整的器件 S 参数混淆。 如果仿真使用完整的器件 S 参数代替 IBIS-AMI 模型、则应移除封装 S 参数。

    除了 IBIS-AMI 模型之外、我们还提供完整的 S 参数、原因是某些客户使用的软件要么不支持、要么在 IBIS-AMI 模型方面有问题。 这两种模型的行为可能略有不同、但这两种模型都被认为是合理准确的器件性能表示。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    非常感谢。
    感谢您准确而清晰的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 我现在将关闭此主题、但如果您将来有其他问题、可以继续。

    此致、

    Evan Su