Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1EVM主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
工具/软件:

当前未正确加载。 我应该如何解决此问题? 如果没有合适的解决方案、请告诉我如何将其重置为原始状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY
工具/软件:

当前未正确加载。 我应该如何解决此问题? 如果没有合适的解决方案、请告诉我如何将其重置为原始状态。
您好、Tadashi、
哪一个 EVM 似乎是问题所在? 是 953 EVM 还是 954 EVM?
您是否也可以探测 953 或 954 周围的 IC 电源引脚并确认电源引脚是否接收到预期的 1.8V 或 1.1V 电平? 这样做只是为了仔细检查为 FPD-Link 芯片供电是否有任何问题。
您是否还能提供图片或绘图、以说明您注意到短片的位置?
此致、
Justin Phan