This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:器件无法在 ALP 中正确加载

Guru**** 2837290 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541441/ds90ub953-q1evm-devices-not-loading-correctly-in-alp

器件型号:DS90UB953-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具/软件:

当前未正确加载。 我应该如何解决此问题? 如果没有合适的解决方案、请告诉我如何将其重置为原始状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以尝试仅将 1 个 EVM 连接到计算机(例如将 953 EVM 连接到计算机)、看看是否连接正确?

    可能需要手动切换为每个 USB2ANY 分配了哪个 ALP 配置文件。 但我想确认您是否至少可以首先连接到单个 EVM。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin。

    我本来想连接单个 EVM、但没有连接。
    当我在显微镜下检查电路板时、我发现电容器已断开、使 POC 和 VCCPLL 短路。 这似乎是原因。 由于这似乎是制造缺陷、是否可以在保修期内更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tadashi、

    哪一个 EVM 似乎是问题所在? 是 953 EVM 还是 954 EVM?

    您是否也可以探测 953 或 954 周围的 IC 电源引脚并确认电源引脚是否接收到预期的 1.8V 或 1.1V 电平? 这样做只是为了仔细检查为 FPD-Link 芯片供电是否有任何问题。

    您是否还能提供图片或绘图、以说明您注意到短片的位置?

    此致、

    Justin Phan