This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:主题:关于 DS90UB925QSQE/NOPB 和 DS90UB926QSQE/NOPB 中的"w/pulldown "I/O 类型的说明

Guru**** 2586655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541438/ds90ub925q-q1-subject-clarification-on-w-pull-down-i-o-type-in-ds90ub925qsqe-nopb-and-ds90ub926qsqe-nopb

器件型号:DS90UB925Q-Q1


工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 技术支持:

我叫 Kiyun Ryu、是 LIG Nex1 的硬件设计工程师、目前正在从事使用 DS90UB925QSQE/NOPB 和 DS90UB926QSQE/NOPB 器件的设计。

在查看这两款器件的数据表时、我看到了“引脚功能“表、其中多个 I/O 引脚标有“带下拉“类型。 我想澄清一下、这种表示法是否表示已经为这些引脚集成了一个内部下拉电阻器、这意味着无需外部下拉电阻器、或者如果建议设计人员应添加一个外部下拉电阻器、

感谢您在这一点上做出澄清、以确保在我们的设计中正确调节信号并避免出现冗余组件。

感谢您的支持。

此致、
Kiyoun Ryu
硬件设计工程师
LIG Nex1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyoun:

    很高兴在这方面提供支持。

    标有“w/下拉“的引脚表示它们已经在引脚中集成了一个内部下拉电阻器。 需要外部下拉电阻器的引脚会明确调用外部下拉电阻器。 以下引脚需要一个外部下拉和/或上拉电阻器:PDB、MODE_SEL、IDX、SCL、SDA、 INTB。

    此外、有关更多详细信息、我还建议参阅数据表的“典型应用“部分。

    此致、

    尼古拉