请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB925Q-Q1工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 技术支持:
我叫 Kiyun Ryu、是 LIG Nex1 的硬件设计工程师、目前正在从事使用 DS90UB925QSQE/NOPB 和 DS90UB926QSQE/NOPB 器件的设计。
在查看这两款器件的数据表时、我看到了“引脚功能“表、其中多个 I/O 引脚标有“带下拉“类型。 我想澄清一下、这种表示法是否表示已经为这些引脚集成了一个内部下拉电阻器、这意味着无需外部下拉电阻器、或者如果建议设计人员应添加一个外部下拉电阻器、
感谢您在这一点上做出澄清、以确保在我们的设计中正确调节信号并避免出现冗余组件。
感谢您的支持。
此致、
Kiyoun Ryu
硬件设计工程师
LIG Nex1