This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:在上述原理图中、System_VBUS 具体指的是什么、VBUS 指的是什么

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541140/tusb322i-what-exactly-is-system_vbus-refers-to-and-vbus-refers-to-in-the-schematic-diagram-mentioned

器件型号:TUSB322I


工具/软件:

如果我跳过使用 USB VBUS 开关并使用铁氧体磁珠和电容器从插座过滤 VBUS、该怎么办。 在这种情况下、向 VBUS_DETECTION 引脚提供的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这将是 UFP 还是 DFP 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbus 开关用于在 CC 协商完成后发送 Vbus。 该开关仅在为 Vbus 供电时使用、因此通常用于 DFP 应用。 在 UFP 应用中、可能不需要此开关。 VBUx_DET 应通过 900k Ω 电阻器连接到 VBUS