Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXU0304-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在新工程中使用 TXU0304-Q1 制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

有 3 个问题:
1.是否可以为任何一侧设置较高的电压? (A 还是 B?) 还是应该将特定侧设置为更高的电压?
2. OE 引脚支持较高电压 (3.3V) 还是较低电压 (1.8V)? 我的客户只是将 OE 电压设置为与一侧相同。
3.请确认所需的任何上拉或下拉电阻器或未使用的引脚处理。
此致、
追逐