This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:请查看原理图

Guru**** 2928200 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1541817/txu0304-q1-please-review-the-schematic

器件型号:TXU0304-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新工程中使用 TXU0304-Q1 制作了原理图。 您能查看这个原理图吗?

有 3 个问题:

1.是否可以为任何一侧设置较高的电压? (A 还是 B?) 还是应该将特定侧设置为更高的电压?

2. OE 引脚支持较高电压 (3.3V) 还是较低电压 (1.8V)? 我的客户只是将 OE 电压设置为与一侧相同。

3.请确认所需的任何上拉或下拉电阻器或未使用的引脚处理。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1. VCCA 可以<、>或=连接到 VCCB、而无需担心。 有关更多信息、请参阅“建议运行条件“。  

    2. OE 能够以 VCCA 或 VCCB 为基准、无需担心。  

    3、正常运行不需要外部 PU/ PD。 不过、对于 I/O 悬空、这是一种很好的做法、可以将未使用引脚设置为已知状态。

    此致、

    插孔