This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814R-Q1

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530383/dp83tc814r-q1-dp83tc814r-q1

器件型号:DP83TC814R-Q1


工具/软件:

DP83TC814R-Q1

您好、我们正在 RMII 从模式下使用 DP83TC814R-Q1、并将其与 STM32H743BIT6 连接、我们将 50MHz 独立时钟用于 DP83TC814R、我们也将外部 50MHz 时钟用于微控制器、但在这里我们需要您的支持、因为两个时钟都需要同步、我们如何处理连接? 请查找所附的原理图以供参考、

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    您是否可以对两个器件使用相同的时钟?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的怀疑,如果我们使用相同的时钟如何将连接,

    如果我们不使用该连接如何?

    同步情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    您可以使用时钟缓冲器为两个器件提供时钟。  为避免时钟延迟、请确保两个器件的时钟布线长度相似。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    您是否有包含共享时钟的更新原理图?  也可以分享 pdf 吗?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 RMII 从模式下使用 DP83TC814R、原理图设计是否正常或任何需要更新的注释?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    我们将尽快审查并回复您。

    谢谢、

    Drew