请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC814R-Q1工具/软件:
DP83TC814R-Q1
您好、我们正在 RMII 从模式下使用 DP83TC814R-Q1、并将其与 STM32H743BIT6 连接、我们将 50MHz 独立时钟用于 DP83TC814R、我们也将外部 50MHz 时钟用于微控制器、但在这里我们需要您的支持、因为两个时钟都需要同步、我们如何处理连接? 请查找所附的原理图以供参考、
提前感谢、