This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:请求提供有关自动协商的信息

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1, DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1540836/dp83tc812s-q1-request-for-information-on-auto-negotiation

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1

工具/软件:

  我想接收关于 100BASE-T1 PHY  DP83TC812S-Q1 和 DP83TC812R-Q1 自动协商的信息。  在数据表(第 69 页、第 7.6.2.1 节)的表 7-30 中、 规定这些 PHY 不支持自动协商、并且 BMCR 寄存器的第 12 位将为 0。  可以理解 100BASE-T1 链路仅支持 100 Mbps 的数据速率。   但在数据表的后面部分、将介绍用于自动协商的各种位配置。  例如、我们可以通过检查 BMSR 寄存器(第 70 页、第 7.6.22 节、表 7-31)的第 5 位来检查自动协商是否完成。  同一寄存器的位 3 指示 PHY 是否能够进行自动协商。   在寄存器 SGMII_CTRL_中、位 0 可由我们配置为启用或禁用 SGMII 自动协商。 您想告诉我们、在我们的网络配置中、各种寄存器的位值应该是多少?  我们不希望使用自动协商。  因此、 我们是否可以忽略 与通过 100BASE-T1 链路进行自动协商相关的各种寄存器的所有位配置?  您想让我们知道我们应该如何参考自动协商来配置各种寄存器的位设置吗?

 

此致。

Jaidev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:

    在 BMSR 寄存器中、自动协商位将指 MDI 自动协商。  DP83TC812 不支持 MDI 自动协商。

    然而、SGMII 自动协商与 MDI 自动协商是分开的。  支持 SGMII 自动协商。  您可以启用或禁用此位、具体取决于您是否希望 SGMII 自动协商。  如果您不使用 SGMII、则此寄存器不相关。

    谢谢、

    Drew