主题中讨论的其他器件:DP83TC812R-Q1
工具/软件:
我想接收关于 100BASE-T1 PHY DP83TC812S-Q1 和 DP83TC812R-Q1 自动协商的信息。 在数据表(第 69 页、第 7.6.2.1 节)的表 7-30 中、 规定这些 PHY 不支持自动协商、并且 BMCR 寄存器的第 12 位将为 0。 可以理解 100BASE-T1 链路仅支持 100 Mbps 的数据速率。 但在数据表的后面部分、将介绍用于自动协商的各种位配置。 例如、我们可以通过检查 BMSR 寄存器(第 70 页、第 7.6.22 节、表 7-31)的第 5 位来检查自动协商是否完成。 同一寄存器的位 3 指示 PHY 是否能够进行自动协商。 在寄存器 SGMII_CTRL_中、位 0 可由我们配置为启用或禁用 SGMII 自动协商。 您想告诉我们、在我们的网络配置中、各种寄存器的位值应该是多少? 我们不希望使用自动协商。 因此、 我们是否可以忽略 与通过 100BASE-T1 链路进行自动协商相关的各种寄存器的所有位配置? 您想让我们知道我们应该如何参考自动协商来配置各种寄存器的位设置吗?
此致。
Jaidev