This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:双路 1Gbps 介质转换器应用

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1538095/dp83869hm-dual-1gbps-media-converter-application

器件型号:DP83869HM


工具/软件:

Hallo TI-Team、

我们 使用两个 DP83869HM 开发了一种 非托管 1Gbps 介质转换器模式的硬件、如下图所示:

如果近端和远端链路伙伴支持 1Gbps、则原型工作正常。

但是、如果近端和远端链路伙伴仅支持 100Mbps、则该链路不起作用。

在第二种情况下、链路接通、但没有实际的数据流量。

由于客户希望同时使用近端和远端链路伙伴费率 能力、因此问题在于是否需要功能

可在 1Gbps 介质转换器模式下实现、或者在第二种情况下需要将功能模式配置 (strap) 更改为 100Mbps 介质转换器模式。

或者换言之: DP83869HM 非托管 1Gbps 介质转换器模式也可用于 100Mbps 模式吗?

通过以下方式设置搭接:

-功能 — 模式: 1000BASE-T 至 1000Base-X

-光纤:自动协商   

-铜线:自动协商 1000/100,自动 MDIX

-铜:镜像已禁用

链路中断直通已启用   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    对于 100M 介质转换器、该器件必须绑定到 100M 介质转换器。 1000M 介质转换器模式不支持 100M。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的快速响应。 好的、明白了。

    最后一个问题:

     那么、在 1000M 介质转换器模式下、配置 (strap) ANEGSEL_0 和 ANEGSEL_1 的用途是什么?

    数据表显示了在 1000 到 1000/100 之间更改铜线广播的选项。

    如果 100 无法正常工作、为什么铜缆接口可能会广播 1000/100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    我在内部进行检查。 当我得到团队的回应后、我会回到您的身边。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    介质转换器模式上速度变化的自动协商是人们考虑的特性之一、但决定不实现该特性。 你看到的表带台是其中的一个痕迹。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    好的、谢谢。

    当在非托管介质转换器模式下使用 DP83869HM 时、TI 团队可能会更新数据表中的此信息、因为它会有点误导。