工具/软件:
Hallo TI-Team、
我们 使用两个 DP83869HM 开发了一种 非托管 1Gbps 介质转换器模式的硬件、如下图所示:

如果近端和远端链路伙伴支持 1Gbps、则原型工作正常。
但是、如果近端和远端链路伙伴仅支持 100Mbps、则该链路不起作用。
在第二种情况下、链路接通、但没有实际的数据流量。
由于客户希望同时使用近端和远端链路伙伴费率 能力、因此问题在于是否需要功能
可在 1Gbps 介质转换器模式下实现、或者在第二种情况下需要将功能模式配置 (strap) 更改为 100Mbps 介质转换器模式。
或者换言之: DP83869HM 非托管 1Gbps 介质转换器模式也可用于 100Mbps 模式吗?
通过以下方式设置搭接:
-功能 — 模式: 1000BASE-T 至 1000Base-X
-光纤:自动协商
-铜线:自动协商 1000/100,自动 MDIX
-铜:镜像已禁用
链路中断直通已启用